Komplett. Einbaufertig. Sicher. FAG Complete Hub – die einbaufertige Komplettlösung inklusive Nabe für die Radlagerreparatur bei Nutzfahrzeugen von Schaeffler im Automotive Aftermarket

29.09.2020 | Langen
- Einfache Montage für absolute Sicherheit und höchste Lebensdauer
- Schnelle Reparatur beim Ersteinbau sowie nachträglichen Services
- Bewährte Originalersatzteil-Qualität
Mit dem FAG Complete Hub ergänzt Schaeffler sein Produktportfolio für die Radlagerreparatur von Lkw und Trailer und ermöglicht eine einfache und komplette Instandsetzung inklusive der Radnabe. Die einbaufertige Kompletteinheit FAG Complete Hub enthält je nach Anwendung die Radnabe inklusive der jeweiligen Schaeffler Reparaturlösung FAG Repair Insert Unit, FAG Truck Hub Unit oder FAG SmartSET, den ABS-Encoderring sowie sämtliches für die Montage notwendiges Zubehör wie Schrauben und Bolzen.
Höchste Sicherheit und verlängerte Serviceintervalle für maximale Mobilität
Radlager gehören zu den am stärksten belasteten Bauteilen bei Nutzfahrzeugen. Die Reparatur ist aufwendig und zeitintensiv. Schaeffler hat mit dem FAG Complete Hub eine einbaufertige Kompletteinheit entwickelt, die bereits vormontiert, vorpositioniert und auf Lebensdauer gefettet geliefert wird. Dies spart der Werkstatt und Flottenbetreibern nicht nur wertvolle Zeit bei der Reparatur. Aufgrund der gesunkenen Komplexität bei der Instandsetzung werden zudem mögliche Fehlerquellen wie beispielsweise eine unzureichende Schmierung oder eindringender Schmutz von vornherein ausgeschlossen. Dies gibt der Werkstatt Sicherheit bei der Reparatur, minimiert montagebedingte Folgeschäden und ermöglicht eine lange Lebensdauer der Bauteile. Das Plus: Dank der erhöhten Reparaturqualität und der Langlebigkeit der Komponenten, verlängern sich die Serviceintervalle und haben einen positiven Effekt auf die Betriebskosten der Flottenbetreiber.
Schnell und sicher auch bei der Wartung oder Folgereparatur
Im Fall einer anstehenden Wartung oder beispielsweise einer Bremsenreparatur ermöglicht das bereits montierte FAG Complete Hub eine besonders schnelle Instandsetzung. Denn: Das FAG Complete Hub beinhaltet immer für Reparaturen optimierte, vormontierte Radlagereinheiten von Schaeffler. Dadurch verbleibt es bei der Demontage und erneuten Montage stets als geschlossene Einheit. Eine erneute Montage des Innenrings oder ein sonst notwendiges Nachschmieren des Lagers entfallen und gewähren der Werkstatt eine zusätzliche Zeitersparnis. Damit hebt sich insbesondere das FAG Complete Hub mit dem FAG SmartSET für die Anwendung in Fahrzeugen mit Standard-Kegelrollenlagern vom Wettbewerb ab.
Bewährte Originalersatzteil-Qualität
Das FAG Complete Hub beinhaltet ausschließlich FAG-Radlager in bewährter OE-Qualität. Dabei unterliegt jedes einzelne Produkt einer strengen Qualitätskontrolle. So werden stets der perfekte Lagersitz und der leichte, ausgeglichene Lauf des Radlagers in der Radnabe geprüft. Selbstverständlich entsprechen alle Komponenten den gewohnten Qualitätsstandards der Serienhersteller. Das Sortiment mit 24 Artikeln unter der Marke FAG umfasst dabei die passgenaue Reparaturlösung für alle gängigen europäischen Anwendungen.
Weitere Informationen zu den Produkten der Marke FAG sowie dem kompletten Sortiment von Schaeffler für den Automotive Aftermarket finden Sie auf dem Werkstattportal www.repxpert.de.
Herausgeber: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)