Suchbegriff

Neue und einzigartige Komplettlösungen Schaeffler bringt mit INA Engine KITs fahrzeugindividuelle Systemlösungen für die Motorreparatur auf den freien Ersatzteilmarkt

Pressrelease Stage Image
Systemübergreifende Komplettlösungen für die Motorreparatur: Das INA Engine KIT für 1,3l JTD und 1,3l CDTI Motoren enthält Steuertrieb- und Ventiltriebkomponenten sowie das Ketten-Additiv „Chain Protect“. Foto: Schaeffler

14.10.2019 | Langen

  • Erstmals systemübergreifende Reparaturlösungen für den Motor
  • INA Engine KITs ermöglichen eine effektive und nachhaltige Reparatur dank intelligent zusammengestellter Komponenten mit direktem Wirkzusammenhang
  • Fahrzeugindividuelle Lösungen liefern passende Tauschempfehlung und sorgen für Zeitersparnis während des Bestellvorgangs

Reparaturen am Motor sind komplex und erfordern ein umfassendes Systemverständnis. Mit den neuen INA Engine KITs wird Schaeffler genau diesem Anspruch gerecht und bietet ab sofort Komplettlösungen, die fahrzeugindividuell alle zu tauschenden Motorkomponenten enthalten – und das über die verschiedenen Teilsysteme hinweg. Sei es im Ventiltrieb, Steuertrieb, Nebenaggregatetrieb oder Kühlsystem – oft liegt die eigentliche Ursache für einen Defekt in dem jeweils anderen Teilsystem. Denn trotz der unterschiedlichen Lage im Motor stehen zahlreiche Komponenten in einem direkten Wirkzusammenhang. Je nach Fahrzeughersteller und Modell geben die INA Engine KITs exakt die passende Tauschempfehlung und ersparen dem Werkstattmitarbeiter die aufwändige Suche nach den benötigten Ersatzteilen. Zunächst bietet Schaeffler sechs fahrzeugindividuelle INA Engine KITs an. Das Angebot wird kontinuierlich für relevante Applikationen weiter ausgebaut.

So besteht beispielsweise das INA Engine KIT für 1,3l JTD (Fiat) und 1,3l CDTI (Opel) Motoren aus Kettentrieb- und Ventiltriebkomponenten samt den dazugehörigen Zubehörteilen. „Bei einem Defekt der Steuerkette – wie etwa ein Riss oder Übersprung – liegt in der Regel auch ein Schaden am Ventiltrieb vor. Denn konstruktionsbedingt besteht immer die Gefahr, dass unter anderem auch die Schlepphebel brechen oder verbiegen“, erklärt Dr. Robert Felger, Geschäftsleitung Produktmanagement und F&E bei Schaeffler Automotive Aftermarket. „Daher empfehlen wir grundsätzlich den Austausch aller Komponenten, die in einem direkten Wirkzusammenhang stehen, egal in welchem Teilsystem sie sich befinden. Das schützt vor versteckten Folgeschäden und sichert eine nachhaltige Reparatur.“

Die Schaeffler-Experten bieten unter der Marke INA ein umfangreiches Spektrum an Produkten und Reparaturlösungen für den gesamten Motor. Mit dazu gibt es Hinweise auf erforderliche Spezialwerkzeuge und detaillierte Reparaturanleitungen, die auch auf dem Onlineportal REPXPERT www.repxpert.de zu finden sind. Für registrierte Nutzer stehen hier technischen Informationen wie beispielsweise Installationsvideos, technische Broschüren sowie weiterführende Informationen zum Gesamtsortiment der Schaeffler-Sparte Automotive Aftermarket zur Verfügung.

Herausgeber: Schaeffler Automoive Aftermarket GmbH & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland

Zugehörige Medien

Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder

Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.

Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.

Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
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
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren