Schaeffler ist Mitbegründer des „Wasserstoffbündnis Bayern“

05.09.2019 | Nürnberg/Herzogenaurach
- Freistaat Bayern forciert Ausbau der Wasserstofftechnologie
- Feierliche Gründung mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Staatsminister Hubert Aiwanger, Staatsminister Bernd Sibler und Schaeffler-Technologievorstand Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer in Nürnberg
- Schaeffler setzt Fokus auf Schlüsselkomponenten für Brennstoffzelle
Schaeffler hat heute gemeinsam mit der Bayerischen Staatsregierung und weiteren Bündnispartnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen eine Absichtserklärung zur Gründung des „Wasserstoffbündnis Bayern“ unterzeichnet. Übergeordnetes Ziel ist es, Klimaschutz, Energie, Mobilität und technologische Innovation zu vereinen und das enorme Potential der Wasserstofftechnologie als Energieträger der Zukunft zu nutzen. An der Gründungsfeier im Energie Campus Nürnberg nahmen neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, Hubert Aiwanger, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Bernd Sibler, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, und Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technologie der Schaeffler AG, sowie Prof. Dr. Tim Hosenfeldt, Leiter Innovation und Zentrale Technologie der Schaeffler AG, teil.
Technologieführer für nachhaltige Mobilität
„Wir wollen eine CO2-neutrale, nachhaltige individuelle Mobilität mit Blick auf die gesamte Energiekette gestalten“, sagt Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer. „Mit rein batterie-elektrischen Fahrzeugen alleine kann man das globale CO2-Emissionsproblem nicht lösen.“ Grüner Wasserstoff wird dabei als Rohstoff und Energieträger zunehmend an Bedeutung gewinnen, zum einen durch direkte Nutzung in der Brennstoffzelle und zum anderen, unter Einbezug von CO2, als Basis für synthetisch erzeugte, gasförmige oder flüssige E-Kraftstoffe. Diese zentrale Position wird grüner Wasserstoff nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Energiewirtschaft einnehmen. Das Bündnis verfolgt deshalb unter anderem das Ziel, Bayern zu einem führenden Standort in der Forschung und bei der industriellen Fertigung von Wasserstoff-Schlüsselkomponenten auszubauen und als Technologieführer im Bereich Wasserstoffspeicherung und -logistik zu etablieren.
Schaeffler setzt Fokus auf Schlüsselkomponenten für Brennstoffzelle
Schaeffler fokussiert sich seit Längerem auf die Wertschöpfungskette von Schlüsselkomponenten für die Brennstoffzelle und nutzt dabei traditionelle Kernkompetenzen. Durch präzises Umformen und Beschichten im Nanometer-Bereich werden Bipolarplatten hergestellt, die zu sogenannten Stacks geschichtet den Kern der Brennstoffzelle bilden. Die Brennstoffzellen-Stacks sind ein Energiewandler, der H₂ und O₂ zu Wasser reagieren lässt. Dabei entsteht Strom, der für den Antrieb des E-Motors im Fahrzeug genutzt werden kann. Weitere Kompetenzen, wie elektronische Steuerungen, spezifische Wälzlagerlösungen oder smarte Thermomanagementmodule erweitern das Schaeffler-Portfolio für optimierte Brennstoffzellensysteme.
Schaeffler wird ganzheitliche Ansätze zu zukünftigen, nachhaltigen Energieketten und CO2-neutralen Mobilitätslösungen inklusive der Brennstoffzellenkompetenz ab dem 12. September auch auf der IAA in Frankfurt, in der Halle 9, Stand A07 zeigen.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)