Verbrennungsmotoren werden fit für die Zukunft Bis zu 15 Prozent weniger Verbrauch und CO2 dank Schaeffler

04.09.2019 | Herzogenaurach/Frankfurt
- Optimierte verbrennungsmotorische Antriebe tragen zur Erreichung der Pariser Klimaziele bei
- Je nach Motor- und Fahrzeugklasse sind Verbrauchseinsparungen von bis zu 15 Prozent möglich
- Neue kompakte und gewichtsoptimierte UniAir-Version vorgestellt
Die Mobilitätswelt befindet sich im Wandel. Um das Zwei-Grad-Ziel der Pariser Klimakonferenz zu erreichen, ist ein Mix aus rein elektrischen, hybridisierten und umweltfreundlichen verbrennungsmotorischen Antrieben unerlässlich. Schaeffler prognostiziert, dass der Verbrennungsmotor auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen wird. Rund 70 Prozent der im Jahr 2030 gebauten Fahrzeuge werden noch immer mit Verbrennungsmotor ausgestattet sein – 30 Prozent als reine Verbrenner, 40 Prozent als Hybride. Die sukzessive Weiterentwicklung von konventionellen Antrieben ist also unerlässlich. „Mit unseren auf der IAA gezeigten Lösungen ist je nach Motor- beziehungsweise Fahrzeugklasse eine Verbrauchseinsparung von bis zu 15 Prozent zu erzielen“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM bei Schaeffler. „Wir bieten unseren Kunden viele Hebel, mit der sie die strikten Gesetzesvorgaben erfüllen und die CO2 Emissionen auch im Realbetrieb weiter senken können.“
Variabilität im Ventiltrieb
Schaeffler zeigt auf der IAA erstmals die neueste Version seines vollvariablen Ventilsteuerungssystem UniAir. Das System ist kompakter und um 30 Prozent leichter als die Vorgängerversion. Mit ihm ist eine umfassende Optimierung des Luftpfades im Motor sowie eine maximale Dynamik bei Änderung von Last und Drehzahl möglich. Das System besteht aus einem Modul, das zwischen Nockenwelle und Ventilschaft verbaut ist sowie der zugehörigen Software. Als starker Partner für die Automobilindustrie unterstützt Schaeffler mit seinem umfangreichen thermodynamischen Know-how seine Kunden bei der bestmöglichen Abstimmung des Systems auf den jeweiligen Motor sowie bei der Auswahl der Betriebsstrategien.
Auslassseitig lässt sich die eRocker-Lösung von Schaeffler einsetzen. Aufgrund der elektromechanischen Aktuierung ist das System unabhängig vom Ölkreislauf des Motors und kann zudem vergleichsweise einfach appliziert werden.
Ein weiteres Highlight zeigt Schaeffler mit dem elektrisch betriebenen Nockenwellenversteller (Electric Cam Phasing, ECP). Die drehzahl- und temperaturunabhängige schnelle Verstellung erlaubt die optimale Einstellung der Ventilsteuerzeiten im gesamten Betriebs- und Temperaturbereich, was zunehmend bei der Hybridisierung eine große Rolle spielt. Denn in einem Hybridfahrzeug wird der Verbrennungsmotor um ein Vielfaches häufiger gestartet als bei einem herkömmlichen Verbrenner. Der elektrisch betriebene Nockenwellenversteller sorgt dafür, dass dieser Startvorgang schnell, effizient und vor allem aber vibrationsarm erfolgt.
48-V-Hybridisierung ermöglicht bis zu sieben Prozent Kraftstoffersparnis
Die Hybridisierung entlastet und unterstützt den Verbrennungsmotor und sorgt zusammen mit der Rekuperation der Bremsenergie für einen besseren Gesamtwirkungsgrad des Systems. Auf der IAA zeigt Schaeffler unter anderem die 48-V-Hybridisierung mittels eines Riemen-Starter-Generators, mit der eine erhebliche Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen von fünf bis sieben Prozent möglich ist. Eine solche Lösung ermöglicht einen komfortablen und effizienten Start-Stopp-Betrieb des Motors und kann auch auf Boost-Betrieb ausgelegt werden.
Thermo Management Modul
Ein weiterer Schlüssel für die Effizienzsteigerung ist das Thermomanagement. Mit dem individuell anpassbaren Thermomanagement-Modul (TMM) für Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Elektroantriebe verbessert Schaeffler die Steuerung der Betriebstemperatur im gesamten Antriebsstrang – mit Motor, Getriebe und elektrischen Bauteilen wie etwa Batterie, Leistungselektronik und Elektromotor. Das Modul ermöglicht die präzise Regelung von Volumenströmen über elektromechanisch angetriebene, lagesensorgeregelte Drehschiebereinheiten. Neben der Reduzierung der CO2-Emissionen ist ein verbesserter Insassenkomfort dank kürzerer Warmlaufphase ein positiver Nebeneffekt.
Weniger Reibung im Motor
Auch klassische Lagerlösungen verbessern den verbrennungsmotorischen Antrieb nach wie vor: Innovative Lösungen zur Wälzlagerung von Ausgleichs-, Nocken- und Kurbelwellen bieten erhebliches Potenzial zur Senkung der Verlustleistung im Motor und damit zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Wälzgelagerte Ausgleichswellen zum Beispiel erzielen einen Reibungsvorteil von rund 50 Prozent im Vergleich zu gleitgelagerten Wellen. Zusätzlich hat Schaeffler ein optimiertes Design für Ausgleichswellen entwickelt und so eine Gewichtsreduktion von bis zu 40 Prozent ohne Funktionseinbußen erreicht.
Besuchen Sie uns auf der IAA in Halle 9, Stand A07. Die Pressekonferenz findet am 10. September 2019 um 12:30 Uhr statt und kann online unter http://schaeffler.gomexlive.com/ verfolgt werden.
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)