Autonomes Fahren im Bereich „Heavy Duty“ Schaeffler elektrifiziert Nutzfahrzeuge

04.06.2019 | Bühl
- Modularer Baukasten E-Drive, Space Drive und Digitalisierung ebnen Nutzfahrzeugen den Weg in die Elektrifizierung.
- Erweitertes Produktportfolio im Bereich „Heavy Duty“.
- Rund 80 Interessenten testen Drive-by-wire-Technologie auf der Schaeffler Erprobungsbahn in Bühl.
Mit Brennstoffzelle, modularem Baukasten, dem Drive-by-wire-System Space Drive und digitalen Lösungen ebnet Schaeffler den Weg in die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Dass der Automobil- und Industriezulieferer nicht nur die Mobilität für morgen bei Pkw im Auge hat, bewies das Unternehmen bereits bei Projekten wie dem Bio-Hybrid oder dem Schaeffler Mover. Nun folgt der nächste logische Schritt – der Einstieg in die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.
Mit neuen Aktivitäten im Bereich „Heavy Duty“ wird Schaeffler künftig auch Lösungen am Nutzfahrzeugmarkt anbieten, die weit über das bisherige Produktportfolio in den Bereichen Motor, Getriebe und Fahrwerk hinausgehen.
E-Drive: Modularer Baukasten ermöglicht bauraumangepasste Lösungen
Bei der Elektrifizierung der automobilen Großserie sehen sich Zulieferer nicht nur mit der Problematik des Bauraums sowie der Leistungsskalierung konfrontiert, auch der Zielkonflikt aus Variantenvielfalt und Kosteneffizienz muss optimal gelöst werden. Die Antwort aus dem Hause Schaeffler ist simpel, aber wirkungsvoll: mit dem E-Drive, einem modularen Baukasten für elektrische Antriebssysteme, können Kundenanforderungen schnell und effizient umgesetzt werden. Der E-Drive Baukasten besteht aus E-Motor, der Software sowie einer Leistungselektronik, der dem Kunden eine maßgeschneiderte Systemlösung – insbesondere mit Blick auf Funktionalität und optimalen Wirkungsgrad – für den Nutzfahrzeug-Bereich ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist hierbei der hohe Modularisierungsgrad der Leistungselektronik, der bauraumangepasste Lösungen für nahezu jede Anforderung ermöglicht.
Space Drive – Grundlage für autonomes Fahren in Level 4 und 5
Ein bedeutendes Produkt für das autonome Fahren kommt von der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG. Kernelement des Space Drive, einer führenden Drive-by-wire-Technologie, ist neben der Fahr- und Bremsbetätigung vor allem die Steer-by-wire-Funktion, welche die Spurführung des Fahrzeugs zuverlässig und rein über elektronische Stellsignale ermöglicht. Space Drive ist im Gegensatz zu anderen Systemen dieser Art dreifach redundant und erfüllt als einzige Systemlösung weltweit derzeit die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, insbesondere den anspruchsvollen funktionalen Sicherheitsstandard ISO 26262 ASIL D. Es besitzt damit als einziges System seiner Art weltweite Straßenzulassungen und gleichzeitig das Potenzial, auch in der automobilen Großserie technisch und kommerziell wettbewerbsfähig zu sein. Insbesondere für Lkw beim autonomen und teilautonomen Fahren (auch Platooning) spielt diese Technologie, auch durch ihre individuelle Anwendungsmöglichkeit durch eigene anpassbare Software, eine große Rolle. Insgesamt 8.500 Fahrzeuge sind weltweit mit Space Drive im Einsatz. Mit dem System wurden mehr als eine Milliarde Kilometer unfallfrei zurückgelegt.
Technologie überzeugt beim VDI Wissensforum
Live „erfahren“ konnten diese Technologie rund 80 interessierte Gäste, die im Rahmen des VDI Wissensforums „Nutzfahrzeuge 2019 Truck, Bus, Van, Trailer“ der Einladung von Schaeffler nach Bühl gefolgt sind. Auf der dortigen Erprobungsbahn stand unter anderem ein Mercedes Benz Sprinter mit Space Drive zum Test bereit. „Das VDI Wissensforum ist für uns ein ausgezeichnetes Podium, um den fachkundigen Gästen unsere Leistungsfähigkeit für Heavy Duty Anwendungen vorstellen zu können“, betont Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM bei Schaeffler. „Mit neuen Aktivitäten im Nutzfahrzeugbereich bündeln und erweitern wir unsere Kompetenzen. Unsere verlässlichen und wirtschaftlichen Module für Motor, Getriebe und Fahrwerk kennt und schätzt die Branche bereits. Darüber hinaus sind wir sicher, dass unsere innovativen Produkte für die Hybridisierung und Elektrifizierung des Nfz-Triebstrangs, wie der modulare E-Drive, unsere Kunden dabei unterstützen können, die hoch gesteckten Emissionsgrenzwerte zu erreichen.“
Herausgeber: Schaeffler AG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)