Schaeffler auf der Hannover Messe 2019 (Halle 22 – Stand D43) Schaeffler ermöglicht „Einfach mehr Leistung“

26.03.2019 | Schweinfurt
- Industrielle Intelligenz von Schaeffler macht Maschinen und Anlagen effektiver und effizienter
- Von Industrie 4.0 bis zu bauraum-neutral austauschbaren Wälzlagern: breites Spektrum an Neuheiten
- Kostensenkungen für den Kunden immer im Blick
Leistungsreserven entlang des gesamten Produktlebenszyklus von Maschinen und Anlagen ausschöpfen – das macht die Industrie-Sparte von Schaeffler zum Thema ihres diesjährigen Auftritts auf der Hannover Messe. „Als langjähriger Entwicklungspartner unserer Kunden kennen wir die technischen und wirtschaftlichen Ansätze, um Mehrwert zu generieren – sowohl mit mechanischen Komponenten und Systemen, als auch mit Industrie 4.0-Lösungen“ erläutert Dr. Stefan Spindler, Vorstand Industrie der Schaeffler AG. „Mit unseren Leistungen unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Produktivität ihrer Maschinen und Anlagen zu steigern und Kosten zu senken.“
Schon seit einigen Jahren wachsen Antriebstechnik, Industrieautomation und IT immer weiter zusammen. Das bringt neue, vernetzte technische Lösungen hervor und damit verbunden auch neue Geschäftsmodelle. Diese Entwicklung greift die Hannover Messe 2019 mit dem Leitthema „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ auf. Schaeffler zeigt, wie industrielle Intelligenz zu verkürzten Entwicklungszeiten der Aggregate, leistungsgesteigerten Maschinen, flexiblerer und zuverlässigerer Produktion sowie zu Kosteneinsparung dank verlängerter Wartungsintervalle führt.
Expertise schafft Mehrwert
Grundlage aller Schaeffler-Entwicklungen sind mechanische Expertise, umfassendes Systemverständnis und jahrzehntelange Erfahrung in der Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen. Das gilt sowohl für das bewährte Produktportfolio an Komponenten und Systemen im Rotativ- und Linearbereich, als auch für die dazu passenden Industrie 4.0-Lösungen. Hier fließt das Know-how zum Beispiel in die Integration von Sensorik in das Produktdesign, die Softwareentwicklung sowie die Interpretation von Betriebsdaten ein und generiert so einen interessanten Mehrwert für den Kunden. „Unser Industriegeschäft hat sich im Laufe des Jahres 2018 dank des guten Marktumfelds sehr positiv entwickelt. Wir sind strategisch richtig aufgestellt. Das Interesse und der Bedarf unserer Kunden an intelligenten Lösungen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen und Systeme hinweg eröffnet der Sparte Industrie weitere Wachstumsmöglichkeiten“, sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.
Schaeffler zeigt zahlreiche Neuheiten
Mit innovativen Komponenten, einbaufertigen Systemen und konkreten Industrie 4.0-Lösungen zeigt Schaeffler auf der Hannover Messe zahlreiche Neuheiten, mit denen Kunden Leistungsreserven entlang des gesamten Produktlebenszyklus ausschöpfen können - in Entwicklung und Konstruktion, in Montage und Logistik, sowie in Betrieb und Instandhaltung.
- Für Präzisions-Planetengetriebe präsentiert Schaeffler Wälzlager unterschiedlicher Bauart, jedoch mit identischen Abmaßen. Die austauschbaren Lager machen eine Vielzahl an Varianten von Zahnrädern, Wellen und Gehäusen überflüssig. Der Vorteil für Getriebehersteller: größere Stückzahlen, kürzere Lieferzeiten und Kostenoptimierung.
- Schaeffler DuraSense für Profilschienenführungen sorgt durch integriertes Condition Monitoring, kombiniert mit automatischer Nachschmierung, für höhere Anlagenverfügbarkeit, planbare Wartung und bis zu 30 Prozent geringerem Schmierstoffverbrauch – jetzt mit neuer Konfigurationssoftware von jedermann leicht in Betrieb zu nehmen.
- Das TorqueTracking-System für Verstellantriebe ist eine kompakte Industrie 4.0-Lösung zur Erhebung und Vorverarbeitung der Betriebsdaten Drehmoment, Drehzahl, Schwingung und Temperatur. Ausfälle durch Überlast lassen sich damit reduzieren und Vorlaufzeiten für Wartungsarbeiten verlängern.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabeland: Deutschland
Nutzungsbedingungen für Schaeffler-Pressebilder
Schaeffler-Pressebilder dürfen ausschließlich für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Sofern nichts anderes angegeben, liegen sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, oder bei einem ihrer verbundenen Unternehmen. Die Vervielfältigung und die Veröffentlichung der Schaeffler-Pressebilder ist nur mit Angabe der Quelle wie folgt „Bild: Schaeffler“ gestattet. In diesem Fall ist die Verwendung honorarfrei möglich. Die Befugnis zur Verwendung zu werblichen oder sonstigen kommerziellen Zwecken, insbesondere zur kommerziellen Weitergabe an Dritte, wird hiermit nicht eingeräumt. Bearbeitungen bedürfen in jedem Fall der Zustimmung von Schaeffler.
Bei Veröffentlichung von Schaeffler-Pressebildern in Printmedien bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars (bei Veröffentlichung in elektronischen Medien um ein digitales Exemplar bzw. einen Link). Bei Verwendung von Schaeffler-Pressebildern in Filmen bitten wir um Benachrichtigung und Angabe des Filmtitels.
Die Nutzung der Schaeffler-Pressebilder unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechts, Gerichtsstand ist Nürnberg, Deutschland.
Adresse:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Pressemitteilungen
Paket (Pressemitteilung + Medien)