Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) und Bachelor of Engineering Maschinenbau
Studienfach
Der moderne Maschinenbau ist durch Planung und Bau leistungsfähiger Konstruktionen, den Einsatz neuer Werkstoffe, schnelle und hochautomatisierte Fertigungstechnologien und hohe Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte und der Fertigungsprozesse geprägt. Entsprechend ist die Tätigkeit des Ingenieurs heute von projektorientiertem Arbeiten und Geschäftssinn bestimmt. Der Studiengang basiert auf einem umfassenden Grundlagenstudium, das ein gutes Allgemeinwissen des Ingenieurs sicherstellt. Daran schließt sich eine Spezialisierung in den Vertiefungsrichtungen "Produktionstechnik", "Konstruktion und Entwicklung" oder "Fahrzeugtechnik" an, die optimal auf die spätere Tätigkeit vorbereitet.
Ablauf
Das Programm "Two in One" dauert insgesamt 4,5 Jahre und beinhaltet die Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d) und das Studium zum Bachelor of Engineering Maschinenbau. Zu Beginn des Programms widmest du dich zunächst der Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d). Hierfür bist du im Unternehmen tätig und sammelst dort praktische Erfahrungen. Nach sechs Monaten beginnt das theorieorientierte Maschinenbaustudium an der Hochschule. Während der Semesterferien bist du - ebenso wie im Praxissemester - im Unternehmen im Einsatz. Zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Industriemechaniker verbringst du außerdem ein Urlaubssemester im Unternehmen. Mit der Abschlussprüfung endet deine Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d). Den Abschluss des Bachelor of Engineering in Maschinenbau erhälst du durch die erfolgreiche Abgabe der Bachelorarbeit im siebten Semester. Als Two in One-Student (m/w/d) hast du die Möglichkeit, ein spannendes und angesehenes Auslandspraktikum an einem unserer Standorte weltweit zu absolvieren.
Tätigkeiten nach dem Studium
Die breit angelegte Ausbildung zum Bachelor of Engineering Maschinenbau ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereicht in technischen Berufen. Je nach Studienschwerpunkt bist du beispielsweise in den Bereichen Konstruktion, Forschung & Entwicklung, Einkauf, Vertrieb, Anwendungstechnik, Projektmanagement oder Produktionsplanung tätig.
Voraussetzungen
- Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
- Hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität, praxisorientierte Ausrichtung, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Teamplayer
Dieses Two-in-One-Studium wird an folgenden Standorten angeboten:
- Bühl, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe
- Herzogenaurach, in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Nürnberg
- Lahr, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe und der Fachhochschule Offenburg
- Steinhagen, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld
- Wuppertal, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bochum
Bewerbung
Zur Studium-Suche
Wähle bei der Suche im Stellenmarkt noch deine/n Wunschstandort/e. Für die Bewerbung benötigst du eine gültige E-Mail-Adresse und alle wichtigen Unterlagen.
CareerXperience
Erleben Sie uns virtuell und im Live-Chat auf unserer Plattform CareerXperience. Dort können Sie persönlich mit uns in Kontakt treten, sich zu Vorträgen anmelden und unser virtuelles Ausbildungszentrum besuchen.
Seite teilen